This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS244:SN74LS244N:是否可以用 SN74HCT244N 替换它?

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT244, SN74AHCT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1533579/sn74ls244-sn74ls244n-can-i-replace-it-with-an-sn74hct244n

器件型号:SN74LS244
Thread 中讨论的其他器件:SN74ACT244SN74AHCT244

工具/软件:

我正在推荐一台使用了 40 年的 TI 计算机、但缺少一台 SN74LS244N。 在英国、这些都很难通过巨大的 P&P 成本来实现。 我能否将其替换为 SN74HCT244N? 如果不是、什么引脚兼容且合适、请?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HCT 输出的驱动强度较低、但可能有效。 替代产品是 SN74AHCT244 或 SN74ACT244。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常棒! 感谢您的及时和有帮助的答复,非常感谢!!