This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16244A:较低的 T_PLH/T_PHL 变化器件

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH16244A, TXV0108, TXV0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1531421/sn74lvth16244a-lower-t_plh-t_phl-variation-device

器件型号:SN74LVTH16244A
Thread 中讨论的其他器件: TXV0108TXV0106

工具/软件:

尊敬的 exparts:

我正在寻找 T_PLH/T_PHL 变化低于  SN74LVTH16244A (2ns: 3.2ns –1.2ns @–40C 至 85C) 的缓冲器 IC。
问题 1: 可以选择合适的器件吗?
问题 2: 数据表列出了 T_PLH (–40°C 至 85°C)、但它在 (10°C 至 35°C) 范围内有多大?

用例: 34 位高速信号 (50MHz 至 200MHz)

此致、
Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXV0106/TXV0108 具有低偏差并得到保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ladisch、

    感谢您的提议。

    你还能对此发表评论吗?
    问题 2: 数据表列出了 T_PLH (–40°C 至 85°C)、但它在 (10°C 至 35°C) 范围内有多大?

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有这方面的信息。 您必须使用最坏情况下的值、或者自行进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ladisch、

    TXV0108/6 没有吸引力、因为输出电流不足。 SN74LVTH16244A 输出端有 4m 电缆。
    此外、由于 实施原因、它们还需要 16 通道器件。

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiromu、

    无论如何、都不应使用 SN74LVTH16244A 来驱动 4m 电缆。 您应该使用差分协议、如 LVDS。 LVDS 缓冲器还指定了偏差和最小传播延迟时序。 如下所示:

    SNx5LVDS3xx 高速差分线路驱动器数据表(修订版 G)

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    该信号是单端信号、而不是差分信号。 高电平时、大约为 5V。 34 位数据信号与 1 位时钟信号同步。 它们旨在在 1ns 内改变 1 位时钟信号与其他 34 位数据信号。  此外、它们需要 16 通道。

    客户目前正处于原型基板的调试阶段、因此不需要进行重大的结构调整。 该开发板在上一代产品中进行了修改、到目前为止一直可以正常工作。

    还有什么可以提出的呢?

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiromu:

    差分驱动器将接收单端信号并提供差分输出、差分接收器将获取该输出、并在电缆的另一端再次提供单端输出。

    未指定逻辑缓冲器的延迟。 在给定的温度偏差下、应为<= 1ns。 如果客户要求保证偏斜、我们没有能够满足其所有要求的器件。 它们应该使用差分驱动器和接收器。

    此致、

    Malcolm