This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08-Q1:SN74LVC1G08IDKRQ1 和 SN74LVC1G08QDCKRQ1 之间的差异?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1534431/sn74lvc1g08-q1-difference-between-sn74lvc1g08idkrq1-and-sn74lvc1g08qdckrq1

器件型号:SN74LVC1G08-Q1

工具/软件:

您好专家、

祝你度过美好的一天!


SN74LVC1G08IDKRQ1 和 SN74LVC1G08QDCKRQ1 之间有何区别? 只是引脚镀层/焊球材料?

是否有任何电子差异或成本差异?

此致、

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “Q"表示“表示温度范围比“I"更“更宽。

    引线镀层是不同的、因为这些器件可能来自不同的组装地点、但这不会影响电气特性。 (如果要避免锡铅镀层,请使用 74LVC1G08QDCKRQ1 G4 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢