This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV595A:建议的输入电压

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1534480/sn74lv595a-recommended-input-voltage

器件型号:SN74LV595A

工具/软件:

您好、

在输入电压规格上解决了与以下情况类似的问题。 我想说明一下、我们能否应用 TI 提供的相同反馈?“钳位二极管是普通的硅二极管。 对于高达约 0.5V 的正向电压、不会有电流流动。 输入电压正常。“

SN74HC164:建议输入电压 — 逻辑论坛-逻辑 — TI E2E 支持论坛

布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LV-A 输入没有连接到 VCC 的钳位二极管 ;输入电压的建议上限为 5.5V

    对于负输入电压、适用相同的−0.5V 限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。