This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97:来自输入的部分关断反馈

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1534249/sn74lvc1g97-partial-shutdown-backfeed-from-the-inputs

器件型号:SN74LVC1G97

工具/软件:

您好:  

我对这款器件 SN74LVC1G97QDCKRQ1 有疑问 、该器件专用于部分关断。   

“该器件完全符合使用 I off 的部分断电应用的规范要求。 I off 电路可禁用输出、以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。“

下表似乎还显示了 Ioff 编号适用的是 Vin 和 Vout。  

问题: 如果 VCC 为 0V 并且某个器件驱动输入或者仅适用于输出、器件是否可以从输入端反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有明确提及输入、因为它们始终具有很高的阻抗。 输入和输出均可防止回送。