This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT541:PW-热性能值

Guru**** 2451830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1533875/sn74ahct541-pw--thermal-value

器件型号:SN74AHCT541

工具/软件:

你好、员工

SN74AHCT541PWR 的数据表中列出了热性能值。
SCLS269Q 页 4 RΘJA =SCL/W (116.8℃)

SN74AHCT541 的 e2e 中​​的“其他热性能值“中有 RΘJA Ω 以外的热性能值。
这些值是否都​​适用于 PW 封装?

PW 封装的 RθJC (top)、R θ ψJT、Ψ ψJB、Ψ RθJB 和 RθJC (bot) 是什么?

这是与第 10 页相关的问题
“•将 RθJA 值:PW = 83 更新为 116.8、DB = 70 更新为 87.2、DW = 58 更新为 81.1;更新了 PW、DB 和 DW
RθJC (top)、R θ RθJB、Ψ ΨJT、Ψ ΨJB 和 RθJC (bot) 的封装 所有值均​​以°C/W 为单位 4“。

数据表不包括 r RθJC (top)、R θ ΨJT、Ψ RθJB、Ψ ΨJB 和 RθJC (bot)。

此致
cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    是的、这些都适用于 PW 封装。  

    结果 — θ JC、顶部(标准数据表值) 51.4
    结果 — θ JB(标准数据表值) 64.4.
    结果 — psi JT(标准数据表值) 6.7.
    结果 — psi JB(标准数据表值) 63.8.
    结果 — θ JC、底部(标准数据表值) 不适用