This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH1T45:根据输入的输出行为

Guru**** 2813995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1533892/sn74axch1t45-output-behavior-according-to-input

器件型号:SN74AXCH1T45

工具/软件:

你好

3.3V 至 1.8V 的电压转换器

方向是从 A 到 B

1.8V 10K Ω PU 电阻器

输入为 Hi-Z(无 PU)

为什么上电后输出为 0V?

随附了原理图

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有总线保持输入、即输入保持在最后一个已知值。 直接在上电后、状态为未定义(高电平或低电平)。