This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0204:VCCA 开启时 VCCB 是否可以断电?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1535924/txu0204-can-vccb-be-powered-off-while-vcca-is-on

器件型号:TXU0204
主题中讨论的其他器件:TXB0104

工具/软件:

我需要一个 GPIO 线路的电平转换器、其中一侧 (VCCB = 5V) 可以在另一侧 (VCCA = 3.3V) 开启时断电。  

TXB0104 电平转换器声称具有 Vcc 隔离功能(如果任一 VCC 输入接地,则所有输出都处于高阻抗状态) 。 但也说明 VCCA 必须 ≤VCCB。 因此、这似乎并不合适。

TXU0204 也声称具有这种 Vcc 隔离特性、但它没有提及 VCCA≤VCCB 条件、但也没有明确说明 VCCB  在 VCCA 开启时是否可以断电。

您能否确认 TXU0204 是否可用于此类条件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JS 您好:

    如前所述、TXB0104 具有 VCC 隔离特性、但仅当 VCCA 或 VCCB 等于 GND 时才具有该特性。 如果任一电源保持悬空、I/O 将不会进入高阻抗状态

    TXU0204 支持 VCC 隔离和 VCC 断开。 这意味着如果任一电源为 GND 或保持悬空、I/O 将进入高阻抗状态。 TXU204 没有与 TXB0104 一样的电源限制。  

    要回答您的问题、是的。TXU0204 可以在 VCCA 开启时使 VCCB 断电。 希望这有所帮助。

    此致、

    Josh