This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC07:3.3V 逻辑输入施加于采用 1.5V 电源供电的 3.3V 容差转换器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1535525/sn74auc07-3-3v-logic-inputs-applied-to-3-3v-tolerant-translator-powered-with-1-5v

器件型号:SN74AUC07

工具/软件:

或许可以帮助我们解决这个相当紧迫的问题。  我们 将于 7 月 3 日进行设计审查、当时出现了该问题。

 

 根据其数据表、SN74AUC07 可耐受 3.3V IO。  我们输入几个 3.3V 逻辑信号以及几个 1.5V 逻辑信号来施加到输入端、认为它可耐受 3.3V IO 电压。  即使该器件由 1.5V 电源供电、这是否正确?  此外、3.3V(逻辑源电源)和 1.5V 电源一起定序、但不能保证它们之间不会有一些延迟、可能是我们中的 10s、因为它们都从不同的电源斜升。

 我们在这一实现中做了什么?  有风险吗?  在这一点上的改变将是相当痛苦的,因为我们有一些类似的提法。  不过、我们需要做可行的事情。


您能给我们一个答案吗、Thu 是关于这一个的。  我们将非常感激。