This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXG1021-Q1:接地电平与逻辑电平之间有何差异?

Guru**** 2582705 points
Other Parts Discussed in Thread: TXG1021-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1535127/txg1021-q1-what-is-the-difference-between-ground-level-and-logic-level

器件型号:TXG1021-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天! 我有疑问需要您的专业支持:

关于 TXG1021-Q1、我想知道接地电平与逻辑电平之间有何区别?

我的理解是:

  • 接地电平:A 侧和 B 侧之间的电压差
  • 逻辑电平:同一侧的电压差。 例如 VCCA 或 Ax 至 GNDA。

这是正确的吗?

谢谢!

此致、

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接地电平是 GNDA 和 GNDB 处的电压。 (大多数转换器具有单个接地端。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leo、

    我同意克莱门斯。 逻辑电平转换器支持升/降转换、同时使用相同的接地基准。 接地电平转换器支持升/降转换、同时支持不同的接地基准。 例如、A 侧可以支持 0V 至 5V 信号、而 B 侧可以支持–1V 至 2V 信号。

     只要 VCCx - GNDx 不超过建议的运行条件、接地可以高达或低至±10V。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    感谢您的答复。

    因此、在极端使用情况下、我们可以使用 0 到 5V 的侧信号、10 到 15V 的 B 侧信号 (GNDB 为 10V、信号为 15V)、对吧?   

    此致、

    Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leo、

    正确。 由于 VCCB 和 GNDB 之间的差值不超过 5.5V、因此我们可以使用 GNDB = 10V 和信号= 15V。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!