This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC24T245:有关方向切换的位数

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC24T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1536131/sn74avc24t245-regarding-the-number-of-bits-for-direction-switching

器件型号:SN74AVC24T245

工具/软件:

该组件是否控制分为 6 组的 4 位?
在数据表的第 8.1 节“概述“中、它指出“ SN74AVC24T245 是 16 位器件“、但这种说法是否不正确?
数据表的图 9-1 显示了对 6 个位的控制、分为 6 组。 此数字是否也不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一款 24 位器件、六组各包含四个位。 第 8.1 节中的概述错误。 图 9-1 显示了每个组中的四个位并且正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens-San:
    感谢您的快速答复

    图 9-1 似乎也不正确。
    我会附上我正在查看的数据表的相关部分(修订版 E)。
    看一下绿色部分、有 6 位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是六组。 每个箭头代表四位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens-San:
    感谢您提供更多信息。
    我被弄错了。