This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS07:TTL 电压转 CMOS 电平

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT125, SN74AHCT541, SN74LVC07A, SN74LS07, SN74ALS1034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1536130/sn74ls07-ttl-voltage-to-cmos-level

器件型号:SN74LS07
《主题》中讨论的其他器件:SN74LVC07ASN74ALS1034、SN74AHCT125、SN74AHCT541

工具/软件:

团队、

我们期望低于规格。

-十六进制缓冲区

- SOIC14 封装

- TTL 到 CMOS 电平(3.3V 输入电平和 5Vbias 电源电压)

-低传播延迟(例如,SN74LVC07A 的 tpd 延迟比 SN74LS07D 低)

应用:用于交流逆变器的 PWM 缓冲器

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LS07 是唯一具有集电极开路输出的此类器件。

    对于缓冲、具有推挽输出的器件是更好的选择。 SN74ALS1034 与'07 具有相同的引脚排列。

    您实际需要多少个渠道? 现代 CMOS 器件可提供四个或八个通道 (SN74AHCT125、SN74AHCT541)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在下面提到的是要求

    -六角缓冲器 (6h)

    - SOIC14 封装

    - TTL 到 CMOS 电平(来自 MCU 的 3.3V 输入电平,以及 5V 偏置电源和输出到栅极驱动器)

    -低传播延迟(例如,SN74LVC07A 的 tpd 延迟比 SN74LS07D 低)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、只有 SN74LS07 和 SN74ALS1034 才符合这些要求。