This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:如原理图所示

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1536231/sn74lvc245a-as-per-schematic

器件型号:SN74LVC245A

工具/软件:

在我的定制设计中、我们使用这些缓冲区。我们将从 U19 将数据写入连接器 P2、并从 U20 读取来自连接器的任何数据。

在读取期间、写入缓冲器是三态的。

案例 1:如果 VOUT_B 电压电平为 1.8V 并且在读取期间从连接器 P2 读取的读取数据电压为 5V。 可耐受 5V 电压的连接器数据是 11-18 的 U19 引脚。 但 U19 电压电平为 1.8V 是因为它会对 U19 IC 造成任何损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如“绝对最大额定值“所示、在高阻抗状态下、输出具有过压容限。