This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:双向升压功能不起作用 LSF0108-Q1

Guru**** 2574685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1536027/lsf0108-q1-bi-directional-step-up-not-working-lsf0108-q1

器件型号:LSF0108-Q1

工具/软件:

我正在尝试升高、并 通过这个 LVL 移位器降低 SPI。 从 1.8V 变为 2.5V、然后再次降压。 我似乎无法让升压功能正常工作。  

即使在仅选择 GND、VREFA、VREFB 和 ENABLE 的测试设置中、如果我将时钟信号置于 1.8 英寸、输出端也会保持 1.8 英寸。 但是、如果我使用 2.5 信号切换到 B 侧、那么它确实会降低到 1.8。

芯片提到了自动双向、我是否遗漏了一些东西?

我知道基准之间需要增加.8V、我尝试了 1.8 到 3.3、但仍然没有运气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    在升压转换期间、输出端(2.5V 侧)需要外部上拉电阻器来实现高电平状态。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    插孔