This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:电源

Guru**** 2766225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1535715/sn74avc8t245-power-supply

器件型号:SN74AVC8T245

工具/软件:

您好的团队、

客户想确认其中一个电源在另一个电源打开的情况下是否断电并再次通电、器件会发生什么情况?

BRS

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    断电是否意味着电源电压将为 0V? 如果是、I/O 将变为 Hi-Z 并防止回流电流。 一旦电源再次上电、I/O 将不再处于 Hi-Z 状态、AVC8T 将正常运行。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    因此、当一个始终通电、另一个不断断电并再次通电时、是否存在任何风险?

    BRS

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    上面的 Josh 提供了器件的工作模式。   I/O 将变为 Hi-Z 并防止回流电流。 一旦电源再次上电、I/O 将不再处于 Hi-Z 状态、AVC8T 将正常运行。 我在这里看不到操作存在风险。

    此致、

    插孔