This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT8541:SN74ACT8541 替换 SN74ACT244

Guru**** 2770695 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT244, SN74ACT8541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1536488/sn74act8541-sn74act8541-replace-sn74act244

器件型号:SN74ACT8541
Thread 中讨论的其他器件:SN74ACT244

工具/软件:

您好、

我的项目使用 SN74ACT244。 但有一个问题、/OE1 仅控制 4 个通道、/OE2  另控制 4 个通道。

原始设计是使用/OE1 和/OE2 来形成与门、从而控制 8 个通道。

仅当/OE1 和/OE2 均为低电平时、该缓冲器才能输出高电平或低电平。

因此、应选择 SN74ACT8541 来替换 SN74ACT244 。

我的请求:

VCC 由 5V 供电。

2. 输入与 TTL 兼容

3. IOH 和 IOL 高于±20mA

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望将两个/OE 输入与和结合、则需要'541 器件。  SN74ACT8541 是一个不错的选择。