This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:有关 VCCA≤VCCB 条件和 VCC 隔离特性的混淆

Guru**** 2949930 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, TXB0104, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1535936/txb0104-confusion-regarding-vcca-vccb-condition-and-vcc-isolation-feature

部件号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXU0304、TXU0104、TXU0204

工具/软件:

我需要一个 GPIO 线路的电平转换器、其中一侧 (VCCB = 5V) 可以在另一侧 (VCCA = 3.3V) 开启时断电。  

我在设计中实施了 TXB0104、因为它在数据表中显示:

VCC 隔离特性:如果任何一个 VCC 输入接地 (GND)、则 所有输出均处于高阻抗状态。  

但也表明 VCCA 一定 不能超过 VCCB。

但当 VCCB 断电时 、VCCA 将超过 VCCB。  

问题是、 当 VCCA 开启时、VCCB 是否可以断电、因为这两个条件((VCCA≤VCCB 条件和 VCC 隔离特性)相互矛盾?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VCCA > VCCB 时、电流可以流入 VCCA 和 VCCB。 这并不矛盾、因为 VCCB 不是 I/O 引脚。

    您是否确实需要自动双向电平转换器? 考虑使用 TXU0104 /TXU0204/TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经切换到 TXU0204。 但使用 TXB0104 时、如果需要、我稍后可以更改 I/O 方向、现在 TXU0204 不是这种情况。

     如果电流仍然可以从 VCCA 流向 VCCB、那么了解为什么它被称为 VCC 隔离特性仍然是很好的。 因为它 给人一个印象、即 VCCB = 0V 是安全的、而实际上并非如此。 在哪种情况下、此功能会有用吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    VCC 隔离特性有助于防止 I/O 相互影响、同时在 VCCA/VCCB 断电至 0V 时、尽可能减小 A/B 端口上的漏电流。 该特性适用于我们产品系列中的多个转换器、但对于 TXB、必须格外小心、确保 VCCB 在正常运行期间不应小于 VCCA。  

    此致、

    插孔