This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08-Q1:ESD 和闩锁效应测试报告

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1536014/sn74lvc1g08-q1-esd-and-latch-up-test-report

器件型号:SN74LVC1G08-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

每个 SN74LVC1G08-Q1 装运材料是否都会进行–40°C、25°C、125°C 温度测试?

从何处获取 ESD 和闩锁测试报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    我们的所有质量测试都列在产品文件夹的“质量和可靠性报告“中