This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:ESPI CPU 到 BMC 信号

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1538148/txb0104-espi-cpu-to-bmc-signal

部件号:TXB0104

工具/软件:

尊敬的团队:

使用 TXB0104 作为转接驱动器

CPU 信号无法被下拉

电路设计如下

电缆长度 100cm

或者建议使用适合此电路的 IC

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 具有 0.02mA 的驱动强度、不能用作缓冲器/转接驱动器。

    在双路或四路 I/O 模式下、ESPI 使用无法缓冲的双向信号。 您必须重新设计系统、以使 ESPI 器件之间的距离较短。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    关闭此主题、因为我将离线跟进、谢谢。  

    此致、

    插孔