This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54ABT541:Ta =–55 至+125°C 时 CDIP "J"是否可以与 THR 工艺焊接?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1538222/sn54abt541-is-a-cdip-j-with-ta--55-to-125-c-solderable-with-the-thr-process

器件型号:SN54ABT541

工具/软件:

尊敬的所有人:
我们必须生产一个具有旧 CDIP-CDIP IC 的电路板。 该设计完全不使用波动或选择性焊接。 因此、我的问题是:
Ta =–55°C 至+125°C 时 CDIP“J"(“(例如(例如 SNJ54ABT541J)是否可与 THR 工艺焊接?
此致
Freddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我期望是这样、但我建议您与董事会或制造工厂交谈以获取电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    感谢您的回答。 我也会这么期待,但我肯定会。 我在生产工厂工作、负责技术工作。 :-)