This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:输出问题、批处理

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1538227/sn74hc14-output-issue-batch

器件型号:SN74HC14

工具/软件:

在上述部件上的批次间出现问题、在测试电路批次 2AAT24KE4、2AD77HKE4、26AEQGMG4 内的批次均按预期运行、在所有输出中振荡。 但是、我们最近在 44AS60MG4 和 45A13PMG4 中有几个批次、它们可将所有输出翻转一次、然后在所有输出上都具有浮动电压。 这些批次之间是否有变化? 测试板的设计已使用~10 年、没有其他变化、我们以前也没有关于此 IC 的任何回报。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较新的器件具有更低的传播延迟。

    请显示输入和输出信号的原理图和示波器迹线。