This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4013B:输入电压缓慢上升的影响

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4013B, SN74LVC1G175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1537043/cd4013b-effects-of-slow-rising-voltage-on-input

器件型号:CD4013B
主题 SN74LVC1G175 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我目前正在使用 CD4013B 开发一个与 TI 应用手册 SCEA048–2017 年 4 月(按钮电路)中的电路类似的电路、因为我的工作电压为 12V、 SN74LVC1G175 的工作电压高达 5.5V  

在本例中、通过按下按钮、 电容器会充电、直到 CD4013B 的 RESET1 变为正电平(大约 5s 后)、Q1 改变状态。  

我已阅读  【常见问题解答】为什么我的器件未在 VIH 或 VIL 处开关? -逻辑论坛 — 逻辑- TI E2E 支持论坛  ,当 V_IL < Vin < V_IH,当 Vin 为 RESET1 提供电压时,会发生许多不好的事情

我的问题可能听起来很奇怪、但 由于 RESET1 上的缓慢上升电压(使用  SCEA048–2017 年 4 月中的电路而改用 CD4013B 或对于此用例)、是否存在任何可靠性问题?

感谢你能抽出时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    在任何不采用施密特触发的器件中、缓慢上升电压始终会出现可靠性问题。 请参阅此应用手册:

    https://www.ti.com/lit/scba004e 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    仔细阅读应用手册、我可能 遇到的唯一潜在问题似乎与 V_IN 接近 GND/2 时形成的 VDD 和 VDD 之间的电流路径有关。  这种机制会在转换期间增加 IC 上的功率耗散、  由于 Vin 从 0 缓慢上升到 VDD、因此必须将其考虑在内。  

    但是、我测试了 IC 固定 RESET1=RESET1/2 的功率耗散 VDD、即使在几小时后、IC 的温度也正常、因此我认为对于我的应用不应该有任何问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    这将由您自行决定。 数据表中有一个您将违反的规格、即“输入转换上升或下降时间“。 TI 不保证超出这些规格的性能或可靠性。