This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC2T45-Q1:需要 SN74AXC2T45-Q1's 1.2V IBIS 模型。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC2T45, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1537459/sn74axc2t45-q1-need-sn74axc2t45-q1-s-1-2v-ibis-model

器件型号:SN74AXC2T45-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74AXC2T45SN74AVC4T774

工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天!

您是否有 SN74AXC2T45 (-Q1) 的 1.2V IBIS 模型?

祝你一切顺利、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leo、

    遗憾的是、我们没有适用于 AXC 产品系列的 1.2V 型号。  

    我们确实有适用于 AVC 的 1.2V 模型、例如 SN74AVC4T774。 两者都是推挽架构、但在输入/输出缓冲器方面会有一些差异。

    此致

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh!