This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT245:74HCT245

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1537551/cd74hct245-74hct245

器件型号:CD74HCT245

工具/软件:

尊敬的先生:

 我们购买了 SN74HCT245N  

我们需要标记  (35AP35KE4)  

另一个标志为 43AQGVKG4 的 IC  

请提供标记的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要重放 24HCT245 dip   (35AP35KE4)- 标记批次 IC 的工作状态

    另一个 IC 标志 43AQGVKG4 — 标记批次不工作。  

    请说明原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日期代码为 2023 年 5 月和 2024 年 3 月。

    请参阅 PCN 20220628000.1。 Δt 的数据表参数没有改变;您的电路可能会尝试超出这些限值(可能是 Δ t/Δ Δv 限值)。 请显示原理图和示波器迹线、以确定错误的输入/输出信号。