This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC14:逻辑论坛故障、CD74HC14M96 器件和顶部标识差异

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1529634/cd74hc14-logic-forum-defective-cd74hc14m96-units-and-top-marking-discrepancy

器件型号:CD74HC14
主题中讨论的其他部件:ASH

工具/软件:

我们希望此消息能为您提供帮助。

我们已确定新收到的 CD74HC14M96 组件(通过您在 2025年3月25日 上的官方网站商店订购)之间的顶部标记有明显差异

以及之前在我们的生产线上使用的库存。

以前库存的零部件没有问题;但是、新收到的零部件在我们的生产线上安装时始终显示出缺陷。

请参阅随附的照片、了解顶部标记的对比。

我们恳请您提供有关如何解决此问题的指导。 我们的生产计划目前正在受到影响、因此我们非常感谢您的及时支持。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自 2020 年以来、有些器件已更换芯片;请参阅 PCN#20200629000.1。 以后、所有器件都将使用新芯片。 (标记更改与此无关。)

    保证的数据表限制没有改变。 您的电路可能依赖于数据表不保证的特性。  请显示原理图、并准确说明这些缺陷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了确认、您是否说顶部标记可能因制造地点而异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 (还有另一个 PCN:PCN#20211123004.0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不太愿意在公共场所分享原理图和详细的故障信息。 是否可以通过更私人的渠道分享这些信息?“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是一名 TI 员工。 你可以通过电子邮件将他们发送到 我的电子邮件地址 m - Lyn @ ti。 com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在将原理图发送给您的团队之前、我们的内部质量部门希望进一步调查我们方面的根本原因。

    根据我们质量团队的要求、我们通过 PCN 文档确认、CD74HC14M96 是在五个不同的地点制造的。

    为了根据制造工厂的不同分析我们电路中的任何偏差是否与差异相关、我们希望进行比较测试。

    我们是否可以从以下制造工厂购买或接收样品 — 每个 10 件?

    • 在上海生产 10 个单位 (ASH)

    • 在合肥生产 10 个单元 (HFT)

    • 在经济开发区生产 10 个单位

    我们感谢您提供有关如何进行此操作的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的管理技术人员:

    我可以告诉您、在给定器件型号的情况下、此问题与裸片变化相关的可能性有 99%。 现场是完全不相关的、问题将是器件的生产地点。  

    继续处理此问题的最有效方法是访问此处、联系质量部门并发起故障分析:

    故障分析(产品返还)申请|其他信息|德州仪器 TI.com

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 但是、我们仍然需要在我们这边执行验证

    根据您提供的信息、我们了解该问题可能与封装厂无关、而可能与 PCN 中注明的晶圆制造厂有关。

    为了验证晶圆制造厂变更所产生的影响、我们是否可以收到这些信息 在墨西哥制造 2 件 一方 2024 或 2025 年的生产日期代码

    我们希望将其用于基于 PCN 中所述更新后的晶圆厂的内部测试。

    我们非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的管理技术人员:

    我不确定我们能否支持这一点。 您能否联系我的电子邮件、以便我们开始内部讨论?

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电子邮件地址是什么?  

    谢谢你