This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD54HC4046A:CD54HC4046A

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: CD54HC4046A, SN74LV4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1536937/cd54hc4046a-cd54hc4046a

部件号:CD54HC4046A
主题中讨论的其他器件: SN74LV4046A

工具/软件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muthu、

    这里是否有问题?

    谢谢、
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kadeem 的回应。

    我计划使用该 IC 进行 FSK 调制。 这是否适用于 328KHz 和 480KHz 的 FSK 偏差? 我希望在数据表中的 400KHz 偏移频率中、这是否意味着它只能处理高达 400KHz 的 FSK 偏差? 此外、数据速率也将为 380Kbps、换言之、标记和空间 380KHz 之间的 FSK 速率变化。

    请建议该 IC 是否可以支持该 FSK 系统?

    该 SN74LV4046A 芯片是否优于该 CD54HC4046A? 或两者都有限制?

    非常感谢、

    Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthu:

    我相信 74LV 和 54HC 的性能与它们几乎同时出现的性能相似。 HC 是高可靠性部件、其价格比 LV 部件高得多。 如果您不需要高可靠性、请选择 LV 零件。  

    另请参阅我在您的早期帖子中关于数据速率的回复。