This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SC4T00-SEP:器件替代产品:SCxT 与 ACT 技术系列

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54SC4T00-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1537059/sn54sc4t00-sep-part-alternatives-scxt-vs-act-technology-families

器件型号:SN54SC4T00-SEP

工具/软件:

您好!

我正在 设计一款将 使用 SN54SC4T00-SEP 来实现其辐射容限特性的设计。 但是、我正在考虑 在原型构建中使用 SN74ACT00PWR 作为替代方案。

我已经对数据表进行了逐行审阅、认为 SN74 应该能够满足我的运行水平、但可以看出它是一个功能不同的器件、并且不属于同一个技术系列。

有人能否解释 SCxT 与 ACT 技术系列之间的区别? 我想了解通过 将 SN74ACT00PWR 用于原型应用或有更合适的替代器件、我将牺牲哪些相似之处。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    对于原型设计、如果您未使用 SN54ACxT 器件中的电平转换功能、SN74ACT 应该可以正常工作。 这是这些器件之间的主要差异。 如果您只是在没有任何不同电压电平的情况下将其用作与非门、SN74 将正常工作。