This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:镀层类型

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1535928/sn74lvc1g123-finish-type

器件型号:SN74LVC1G123

工具/软件:

我订购了 以下 TI 器件 — 您能告诉我引线的 RoHS 镀层是哪种类型吗? NiPdAu 或 SN?  

SN74LVC1G123DCTT — 日期代码 1,925,222222922422482252

SN74LVC2G00DCTR  — 日期代码 2012

TMP235A4DBZT — 日期代码 2014

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请参阅“订购和质量“中最底部的产品文件夹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Albert、“订购和质量“文件夹没有 此级别的信息。  是否有办法确定所列特定生产日期代码的完成程度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    就目前而言、唯一可以推导的是 NiPdAu 或 SN。 如果您特别需要哪种表面处理、您是否有发货标签? 生产日期代码不能用于跟踪此深度。 有了封测网站或批次代码、我可以帮助您更详细地了解这一点。