This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4073B:CD4073BPWR 的 EOL 计划

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1536601/cd4073b-eol-plan-for-cd4073bpwr

器件型号:CD4073B

工具/软件:

尊敬的 TI 团队、请问您是否有 CD4073BPWR、CD4071BPWR、CD4081BPWR、CD4082BPWR 、CD4093BPWR 的 EOL 计划、 我看到数据表是 2003 年、 已经有 20 多年了、是否还会持续 10 年? 还是任何现代替代产品支持 12V 电源? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不会分享器件的 EOL 计划。 如果设备将被 EOLed、客户将有大量的注意事项和终身购买的机会。