This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT00:SN74AHCT00DCK

Guru**** 2582745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1538555/sn74ahct00-sn74ahct00dck

器件型号:SN74AHCT00

工具/软件:

您好! 先生 

我公司之前购买了 TI NAND IC(器件型号:SN74AHCT1G00DCK3) 、电路板上的 NAND IC(请参阅以下电路图 U14)在使用期间会烧毁。 我们认为这种燃烧可能是由 ESD 或浪涌电流引起的。 附件是燃烧过的 IC 的 X 射线 2D 照片。 我想知道您对这种坏现象有何看法? 此外、在应用电路中、如果我们希望防止这种不良现象、您有何建议?

谢谢!



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shihming:

    我在您的原理图中看到、进入我们器件的 VCC 引脚的+5V 上没有旁路。 如果您的 VCC 变得嘈杂或意外变化、这可能会导致一些问题。  

    请参阅数据表的布局部分。

    至于没有示例故障波形的故障、我可以做很多工作来支持。 我建议阅读 系统级 ESD 保护指南

    并可能在 TI.com 上研究各种 ESD 二极管。

    此致、

    Owen