This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G04:SN74AHC1G04DBVR 的器件标识

Guru**** 2797515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1537878/sn74ahc1g04-part-marking-of-sn74ahc1g04dbvr

器件型号:SN74AHC1G04

工具/软件:

你(们)好  

你好

为什么一个 P/N 有如此多的器件标识?  

这是什么意思? 是否要识别组装地点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mercy:

    器件标识可帮助 TI 跟踪器件状态。

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian

    感谢您的答复。  

    我想知道 、由于器件标识的数量、每个器件标识是否标识了每个组装地点、组装地点是否都为“7"?“?

    BR、

    怜悯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:是的、器件标识可以与组装地点相对应。