This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G14:技术支持 — 逆变器 ESD 等级请求

Guru**** 2595340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1538305/sn74ahct1g14-technical-support---inverter-esd-rating-request

器件型号:SN74AHCT1G14

工具/软件:

这可能引起关注的对象、  

我想知道该器件 SN74AHCT1G14DBVR 在人体放电模型 (HBM) 分类中的 ESD 等级是多少。 非常感谢您的努力!

此致、

Noah Burgio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah:

     SN74AHCT1G14DBVR 的额定电压为 2kV HBM 和 1kV CDM。

    此致、

    Owen