This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC04:在过去几年里、此 SN74HC04DR 是否有任何工艺升级或参数更改?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1538499/sn74hc04-have-there-been-any-process-upgrades-or-parameter-changes-for-this-sn74hc04dr-in-the-past-few-years

器件型号:SN74HC04

工具/软件:

我在产品中使用 SN74HC04DR 芯片
1.在正常情况下、产品的 TX 和 RXli ghts 将闪烁。 此顺序是 A
2023 年从 TI 购买了重复订单和相同型号的芯片。 球棒的质量
当时制造是正常的。 但 th e 产品,我们购买了这一次在 25 年里,当我们测试它不闪烁
2.在正常情况下,HC02 提供的频率为 3。 电路的 073MHz。该量产电路的值为 15kHz。 更换 U2 SN74HC04DR 后、该值可能会恢复正常
我想知道、在 2023 年购买同一芯片完全没有问题。 但这次出现了一个问题。


问题:在过去几年中、此 SN74HC04DR 是否有任何工艺升级或参数更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN 20200629000.1A

    保证的数据表限制没有改变。 您的电路 Δv Δt 尝试超过这些限值、可能是 Δ V/Δ t 限值。 请显示输入/输出信号的原理图和示波器迹线。