This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:关于 VCCA/B's 电流补偿

Guru**** 2548930 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1538084/txb0104-q1-about-vcca-b-s-current-comsuption

器件型号:TXB0104-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天! 我有疑问需要您的专业支持:

关于 TXB0104-Q1、BU 团队是否在特定应用场景中具有 VCCA/B 电流消耗值?

例如:将 2.5MHz 1.8V 信号转换为 3.3V 信号、VCCA 和 VCCB 需要多大的电流消耗值?

 

谢谢!

此致、

Leo Ma