This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC244:SN74AHC244PWR 额定功率

Guru**** 2596595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1537766/sn74ahc244-sn74ahc244pwr-power-rating

器件型号:SN74AHC244

工具/软件:

器件 SN74AHC244PWR 允许的最大功率是多少?

这是根据 125°C 的最高温度和结至环境温度或结至外壳的热阻确定的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 (最高环境温度为 125°C;最高结温为 150°C。)

    (但当您保持在建议的运行条件下时,永远不会达到功率耗散限制。)