This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC32:请求:ESD

Guru**** 2560080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1539040/sn74ac32-request-esd

器件型号:SN74AC32

工具/软件:

人员相对应

数据表中未列出 ESD (HBM) 结果。 请告诉我实际值。

p/n:SN74AC32PWR

此致

Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shingu:

    HBM:3kV

    CDM:2kV