This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4049:在仿真中不产生反相输出

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4049UB, CD4050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1537133/cd74hc4049-not-producing-inverting-output-in-simulation

器件型号:CD74HC4049
主题中讨论的其他器件:CD4049UBCD4050B

工具/软件:

我将使用站点上的 IBIS 文件在焊盘中对 CD4049UB 六路反相缓冲器进行仿真、以验证基本功能。 我将向引脚 3(A 输入)施加 0V 至 5V 方波(脉冲源)并监控引脚 2(G 输出)。 我将 VDD(引脚 1)连接到+5V 并将 VSS(引脚 8)接地。 但是、我看不到输出发生任何反相。 输出保持固定或模拟输入、但不应发生这种情况。

以下是我尝试过的方法:

  • 确认脉冲波形正确并在 0V 和 5V 之间切换

  • 已验证电源和接地连接

  • 确保未使用的输入连接到 GND

  • 使用了上升/下降时间的标准时序值(例如,10ns–20ns)

  • 已尝试不同的仿真工具

  • 已验证我正在使用 CD4049UB IBIS 文件、而不是 CD4050B

附件是参考原理图以及输入和输出波形。

什么因素可能会导致逆变器无法在仿真中按预期工作?
我是否需要配置任何特殊的输入或输出以正确仿真?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我们的 IBIS 模型根本不会对功能进行仿真 、即使是简单的反相逻辑、因为它只是在行为上未进行编码。  

    它们完全用于信号完整性分析。 如果您需要功能模型、则必须使用产品文件夹中的 SPICE 模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息!

    我在进行仿真时使用了 SPICE 模型、并将其放入其中。 功能似乎是一样的。 你有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ethan、

    我做了一个非常快速和简单的模拟 QSpice 和基本功能似乎对我起作用.  

    您能分享一下您的仿真电路当前是什么样子吗? 此外、您正在使用哪个程序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    我使用的是 PADS Designer。 也许这是我的 vpulse 的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、

    我不熟悉 PADS 设计者。 您是否能够探测 VPULSE 以查看输出内容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给你。 可能是时序问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、

    您能否展示时间阶跃等仿真设置? 输出似乎几乎是一个解决问题、因为它相对正确地“切换“。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    脉冲设置  

    时域仿真设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、

    您是否能够在设置中禁用“操作点分析“?

    此外、设置中是否有“时域分析“的更多设置? 特别是时间步长。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法禁用操作点分析 、但可以输入固定时间阶跃。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    老实说,我已经放弃了这个模拟器,而使用的零件在 LPice 没有提供任何问题。 万分感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    好的。 老实说、这是我的下一个建议、尝试使用另一个仿真器、因为我不熟悉 PADS。