This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SC8T157-SEP:无电平转换功能

Guru**** 2579715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1539272/sn54sc8t157-sep-without-level-translation

器件型号:SN54SC8T157-SEP

工具/软件:

尊敬的 E2E 支持:

在不带电平转换功能的情况下使用我们的多路复用器是否有任何限制?

我们需要 为 Vcc 引脚提供 3.3V 电压、并在输入端施加 3.3V SPI 信号。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您不需要使用翻译功能。 这些信号电平将正常工作。