This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC244:SN74AHC244PWR 额定功率

Guru**** 2597185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1540069/sn74ahc244-sn74ahc244pwr-power-rating

器件型号:SN74AHC244

工具/软件:

来澄清 SN74AH244 最大功率的问题。 如果使用热阻以及器件的降额差值来确定该值。 或最大结 150 –25 = 125 差值。 使用哪个热阻将这个温度变化除以? 结至环境或结至外壳。 我知道 PCB/PWB 的平均温度、因此如果可以接受、结至外壳或结至外壳底部最好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此类逻辑器件通常不需要冷却(通过 PCB 甚至散热器)、因此建议的运行条件会限制环境温度、并使用结至环境电阻。