This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22673:数据表中的效率是什么意思?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1540235/lm22673-what-does-efficiency-mean-in-a-datasheet

器件型号:LM22673

工具/软件:

关于 LM22673 数据表中的“效率与 IOUT 和 VIN“图、“效率“的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    效率是输入功率/输出功率。 假设效率为 90%、这意味着 90%的输入功率被输送到输出、而 10%的功率在电路中以热量的形式耗散。

    此致、

    Niranjan