This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14:有关后驱动保护和局部断电的问题

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1539391/sn74lvc2g14-question-regarding-back-drive-protection-and-partial-power-down

器件型号:SN74LVC2G14

工具/软件:

尊敬的专家:

客户对 SN74LVC2G14 有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

(1) 数据表规定其具有“后驱动保护“功能。

您能详细告诉我这个功能是什么吗?

通常、反向驱动保护是一种通过使输入和输出具有高阻抗来从外部断开输入和输出的功能、并被认为通过低 Ioff(10μAmax Ω)实现。

(2) 我知道 SN74LVC2G14 的输入 最初为高阻抗。

-这种理解是正确的吗?

-是否有一个电路,实际上断开输入电压,使它不影响内部电路?

-请告诉我输入电路是什么样子。

(3) 当输出变为高阻抗时、

-我知道 Hi 输出电路和 Lo 输出电路都已关闭。

这种理解是否正确?

(4) 您能否告诉我发生“后驱动保护“和“局部断电“的情况(局部断电应用?)

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    1.  【常见问题解答】数据表中的“部分断电“或 Ioff 是什么意思?  

    2.在哪里可以看到输入是高阻抗的。 我不确定这一理解来自何处。 我们也不共享器件的内部电路。  

    3.是的,这是正确的,请参阅上面的常见问题解答。 这是 Ioff

    4. Vcc = 0V 时会发生这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您的答复。

    我将与客户分享信息。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi