This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS174-Q1:X 射线测试标准

Guru**** 2519530 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS174-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1539564/sn74hcs174-q1-x-ray-test-standard

器件型号:SN74HCS174-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74HCS174

工具/软件:

尊敬的专家:

 SN74HCS174-Q1 能否承受超过 5 分钟的 X 射线测试? 我的客户 (CosMX) 在 5 分钟 X 射线条件下测试了所有 IC。 或者、我们是否有 TI 器件的 X 射线测试标准(包括持续时间,能量,环境条件)。 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    我已经联系了我们的测试团队。  

    我知道我们的器件将经过 X 射线筛选、但这更多地用于内部的目视检查。 至于 5 分钟的 X 射线暴露、这似乎更类似于辐射测试、我不确定我们的器件是否可以处理该问题。  

    当我们的测试团队回复我时、我会更新您。