This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:关于使用长持续时间时序

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1539431/tpld1201-regarding-the-use-of-long-duration-timing

器件型号:TPLD1201

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在考虑使用 TPLD1201、该规范可以计算大约 10 小时的长持续时间、并以这些时间间隔输入脉冲。

是否可以使用计数器循环来生成长持续时间时序?

此外、是否有任何有关计时生成的最大间隔的数据?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kyohei:

    是的、这是可以实现的。 您可能需要将计数器相互输入才能达到该持续时间的计数。 您可以将第二个计数器的时钟源设置为第一个计数器的输出。

    此致、

    Ian