This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245-Q1:TJ 最大值

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1539748/sn74avc8t245-q1-tj-max

器件型号:SN74AVC8T245-Q1

工具/软件:

团队、

对于 CAVC8T245QRHLRQ1、最大工作电压为 Tj 是多少?  

在第 5.1 章“绝对最大额定值“中、最大 Tj 为 150°C。  

这个 150C 是  最大 Tj、可能会使器件损坏、但最大 Tj 无法工作、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能解释一下“最大工作电压 Tj“的含义吗?

    最大 TJ 为 150°C、而自然通风条件下的最大工作温度为 125°C。\

    此致、

    Josh