This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245-Q1:该器件是否可以使用单个 3.3V 电源轨实现 5V 至 3.3V 逻辑信号电平转换

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1539723/sn74lvc8t245-q1-can-this-part-implement-5v-to-3-3v-logic-signal-level-shift-with-a-single-3-3v-power-rail

器件型号:SN74LVC8T245-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

作为 LVC 逻辑、我注意到该器件输入可耐受 5V 电压(绝对最大输入为–0.5V 至 6.5V、与 VCC 电压无关)。 那么、如果这意味着我可以使用它通过单个 3.3V 电源轨实现 5V 逻辑至 3.3V 逻辑转换(单向)。 (电源引脚 VCCA 和 VCCB 的两侧、由 3.3V 电源供电。  

此致、

John