This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC540:ESD 等级

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1544721/cd74hc540-esd-rating

器件型号:CD74HC540


工具/软件:

 CD74HC540M96 的 ESD 等级是多少? 可靠性数据指出“请参阅数据表“、但未列出 ESD。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khushi:

    就是这些数字  

    ESD-CDM 500V

    ESD-HBM 1000V

    此致、

    Owen