This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS244:驱动能力

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1544456/sn74hcs244-drive-capability

器件型号:SN74HCS244


工具/软件:

数据表中似乎没有提及 IOH 或 IOL。

但是、描述了连续输出电流。

认为驱动能力是±35mA 是正确的吗? (如果只有一个输出引脚,它应该能够流向±35mA。)

过冲和下冲是否会大于 LVC 或 ALVC 系列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动能力是 VOL  / VOH 规范的测试条件。 HCS 输出可通过 5V 电源驱动大约 6mA。

    HC/HCS/AHC 输出相当弱、因此基本上没有过冲/下冲。