This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV165A:SN74LV165APWRの梱包仕様の記号について μ s

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1543958/sn74lv165a-sn74lv165apwr

器件型号:SN74LV165A


工具/软件:

SN74LV165APWRの梱包仕様の記号について μ s

型名SN74LV165APWRの合間または末尾に、梱包仕様を表す記号が含まれて記述されることはありますか?μ s

もし含まれる場合、型名にどのように付加されますか?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好佐藤山、

    我不确定您的意思。 PWR 是封装标识符 — 表示器件使用 PW 封装、R 表示以大卷带形式发货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ご返信ありがとうございます。μ s

    感谢您的答复。

    「Rが、大型のテープおよびリールとして出荷されることを意味する」ということで、こちらの質問内容を解消することができました。μ s
    “意味着 R 将以大卷带形式发货、“我可以解决我的问题。

    ※梱包仕様を表す記号が「Ω R」に含まれていることを私が理解できました。Ω
    *我知道包装规范的符号包含在“R"中“中。