This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:芯片的应用问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1544262/txb0108-the-application-issues-of-chips

部件号:TXB0108


工具/软件:

TF 卡的跟踪线太长。 我们希望在中间添加一个增强芯片来驱动它



请问 TF 卡是否有信号增强芯片、即信号增强 SDIO 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    我们的 TXB 专家将于下周发布到星期一。 预计响应会延迟到那时。  

    根据您的解释、我认为您走在正确的轨道上。  

    TXB 是用于 CMOS 逻辑输出的自动双向电压转换器。 它的拉电流和灌电流能力看起来为~μ A/–20uA。  

    您的布线长度以及 SDIO 信号的运行速度是多少?  

    此致、

    Tyler