This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G241:是否可以使用此缓冲器来驱动 1m 距离的 SPI 总线?

Guru**** 2513955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1544139/sn74lvc2g241-can-i-use-this-buffer-to-drive-spi-bus-for-1m-distance

器件型号:SN74LVC2G241


工具/软件:

您好、

是否可以使用此缓冲器来提高 FPGA IO 的驱动强度?

我想使用该缓冲器来驱动至少 1m 距离的 SPI 信号。 (从器件位于 PCB 外部,我需要通过电缆使从器件过大)我可以做到吗?

使用该缓冲器驱动 SPI 总线会如何导致时序违例?

谢谢你

Malkangouda.